Thread 中讨论的其他器件:TPSM63606、 TPS1685
工具/软件:
您好、
我提取了 TPSM63606 的评估板。
我打算将其用于 30V 输入和 12V 输出。 我的第一次尝试是热插拔 30V 输入电压。 这似乎已经被摧毁了。
我想这是来自导线和输入电容的瞬态响应。 我买了一个新的板,并慢慢增加输入,这一次它工作...当然。
我的问题是、在无法缓慢斜升输入的情况下、您建议如何解决该问题:
1.是否使用一些与输入电容器串联的电阻?
2.在输入端使用 TVS ?
3.有一个缓慢上升的外部软启动电路?
或完全不同的东西。
谢谢你。