This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606EVM:热插拔?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555049/tpsm63606evm-hot-plug-in

器件型号:TPSM63606EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPSM63606TPS1685

工具/软件:

您好、

我提取了 TPSM63606 的评估板。

我打算将其用于 30V 输入和 12V 输出。 我的第一次尝试是热插拔 30V 输入电压。 这似乎已经被摧毁了。

我想这是来自导线和输入电容的瞬态响应。 我买了一个新的板,并慢慢增加输入,这一次它工作...当然。

我的问题是、在无法缓慢斜升输入的情况下、您建议如何解决该问题:

1.是否使用一些与输入电容器串联的电阻?

2.在输入端使用 TVS ?

3.有一个缓慢上升的外部软启动电路?

或完全不同的东西。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    输入端的 TVS 二极管/电压钳位可能会解决一个快速瞬态尖峰、该尖峰在插入时超出器件的绝对最大值。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    好的、这将是对抗任何潜在振铃的最佳建议。
    您可以推荐的任何 IC 解决方案是否可用于限制任何潜在的过冲?

    BR. THOMAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    除了 ESD 保护之外、另一种方法是减少高频振铃、在 EVM 侧的连接器和所连接电源处添加 100nF 电容器。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、
    感谢您发送编修。
    如果我想要更“可靠“的器件、是否可以 使用 TPS1685 等热插拔控制器?

    BR. THOMAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

     TPS1685 看起来可以保护输入电源线。 如果您想要更深入的答案、可能值得 创建新主题并 直接询问 TPS1685 产品线。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。