This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87725-Q1:Buck2 是否满足 AWR2544 纹波规格?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556404/lp87725-q1-is-buck2-satisfied-with-the-awr2544-ripple-specifications

器件型号:LP87725-Q1
主题:AWR2544 中讨论的其他器件

工具/软件:

PMIC 团队大家好、

客户检查 AWR2544 EVM 原理图时。 它使用  LP87725101RAGRQ1。

如果您能回答这个问题、我将不胜感激。  

1. AWR2544 由 BUCK2(非 LDO)提供 1.0V 电源。 然后、Buck2 是否满足 AWR2544 射频电源轨纹波规格? 我想知道它是否已经过验证。

2.当我们将开关频率设置为 17.6Mhz(满载)时、是否存在任何热问题? 您能否分享热测试信息? 客户希望了解使用全开关频率时的特定温度信息。

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    [quote userid=“608836" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556404/lp87725-q1-is-buck2-satisfied-with-the-awr2544-ripple-specifications AWR2544 由 BUCK2(非 LDO)提供 1.0V 电源。 然后、Buck2 是否满足 AWR2544 射频电源轨纹波规格? 我想知道它是否已经过验证。

    是的、降压稳压器具有低噪声。  

    [quote userid=“608836" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556404/lp87725-q1-is-buck2-satisfied-with-the-awr2544-ripple-specifications 当我们将开关频率设置为 17.6Mhz(满载)时、是否存在任何热问题? 您能否分享热测试信息? 客户希望了解使用全开关频率时的特定温度信息。[/报价]

    客户已在雷达 EVM 上进行评估、因为我们的 EVM 没有专门的雷达 SoC。 但是、使用了典型的雷达负载、但可以肯定、如果热性能升高、客户需要考虑这一点。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    客户已在雷达 EVM 上进行评估、因为我们的 EVM 没有专门的雷达 SoC。

    您能否解释一下“我们的 EVM 没有专门的雷达 SoC“这意味着什么? 我想了解最大开关频率为 17.6Mhz 时的 TI AWR2544 EVM + LP8775 热规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    已通过电子邮件回复。  

    此致、

    Ishtiaque