This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:EN 电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554123/tps61322-en-current

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61099

工具/软件:

TPS61322 的 I_IH 是什么?  

我们会在使能引脚方面寻求这一点。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    请参阅该表、了解电感器电流的峰值电流限制。

    另请注意、该器件的设计没有 EN 引脚。 是否需要 EN 引脚? 如果是、请尝试 TLC61220 或 TPS61099。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nini、我需要流入 EN 引脚的电流。 我预计这将非常低、如 nA 或低 uA。  

    我们使用 2.2Meg 进行上拉、使用 CAP 创建延迟导通。 需要确保 VIH 符合最坏情况规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    我有点困惑、因为 TPS61322 没有集成 EN 引脚。 您是指输入 Vin 还是其他规格中的 IQ?

    您是否意味着您需要在 负载上使用 2.2MΩ Ω 电阻器进行启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini、我混淆了部分内容。 正确的器件是  TLV61070

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    您需要 IQ 规格?