This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:过流保护不适用于发生故障的短路 MOSFET?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557221/lm5176-q1-overcurrent-protection-not-suitable-for-failed-short-mosfets

器件型号:LM5176-Q1
主题: LM5176 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

LM5176-Q1 具有过流保护。 它会检测 CS/CSG 两端的电压。

在我们的设计中、该引脚与断续模式结合使用。

我们已经验证了这些功能在我们的设计中是否起作用。 例如、当输出端使用短路时、会导致 CS/CSG 上升、SS 被下拉。

但是、在测试 HDRV1-FET 短路后在降压模式下发生的情况时、不会执行逐周期限制、也不会进入断续模式。

我的假设是降压模式下的 CS/CSG 需要电流  中导出 负载的 GND。 当 HDRV1-FET 短路时、电流将从源极流出  最终目的 GND。

CS/CSG 电压的极性反向、因此未检测到过流。 始终不会达到阈值。

我的理由是否正确? 还是 LM5176-Q1 也应该检测此故障?

此致、

Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您完全同意您的假设。  

    在降压模式下、LM5176 使用谷值电流模式并检测高侧开关关断相的电流 — 如上所述。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    因此、为了澄清一下、在高侧 FET 短路的情况下、由于极性反转、在关断阶段不会检测从源极到 GND 的短路电流?

    感谢您的快速答复。

    此致、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    是的、这是正确的。 它还不会阻止从 VIN 到 VOUT 的直通(通过升压高侧 MOSFET 的体二极管)。

    电流限制的主要目的是在输出发生过载或短路时保护功率级。  

    它可在功率级电路本身发生故障时提供非常有限的保护。 则需要另一个电路部件、例如保险丝。

    注意:如果 MOSFET 损坏发生硬故障、电路也无法再次恢复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    再次感谢您的快速答复,非常感谢!

    此致、

    Joey