This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:自定义 UVP 值 3.0V

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556018/bq2970-custom-uvp-value-3-0v

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ2980

工具/软件:

你(们)好

我知道 UVP 值可以更改、但需要从 TI 定制。 我们为客户提供了一个真正的无线耳塞项目、并发现电池电压无法低于 3.0V。 项目后期才投入使用、不希望因电池尺寸而更改 PCB 或机械更改。 它是非常高端,因此体积将相应,估计 10-20 万。

我的问题。 您是否为客户定制了 BQ2970、让我们可以与 UVP 3.0V 和 OVP 4.4V 配合使用? 如果是、交货周期是多少?

提前感谢!

好极了

PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PER:  

    我们可以根据业务案例自定义参数。 遗憾的是、对于 BQ2970、我们为其提供的最高 UVP 阈值为 2.8V。 BQ2980 系列也可以使用吗? BQ2980 可以具有高达 5.2V 的 OVP 和高达 3V 的 UVP。 如果是、我会联系并让销售团队知道您感兴趣、然后他们就后续步骤与您联系。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis

    听起来不错、请让销售团队联系我、他们可以通过 per@earin.com 联系我

    好极了

    PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PER:

    我已经联系到让销售团队知道您感兴趣。 请给他们一些时间、就该查询进一步联系您。 由于该主题没有其他技术问题、我将继续并结束讨论。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、听起来不错。 感谢您的帮助。

    好极了

    PER