This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:UCC5390SCDR

Guru**** 2515730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556944/ucc5390-ucc5390scdr

部件号:UCC5390


工具/软件:

当我使用 UCC5390SCDR 驱动 MOS 时、VCC1 引脚由 5V 电源供电、IN-引脚直接连接到 GND1 引脚、VCC2 引脚由 15V 电源供电、VEE2 为 0V、、我的控制器为 stm32G474 seires、我可以检测 IN+引脚的 3.3Vpwm。 但是 OUT L/H 引脚上没有输出。 此时、初级侧功率损耗为 0.01W、次级侧损耗为 0.03W。 我想问一下情况如何、我可以使用哪些方法来确定问题、以及如何纠正这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    它以前工作过吗? 这可能是损坏造成的。 在这种情况下、我要尝试的第一件事是更换栅极驱动器、并检查 Vgs 是否存在过多噪声。  

    UCC5390 具有 12V 欠压锁定 (UVLO) 功能、可在电压低于 11V 时关闭栅极驱动器。 原理图中的 VCC2 网标签为 12VL、但写入的是 15V。 您能否确认 VCC2 和 VEE2 之间的电压? 建议的最小值为 13.2V:

    此外、对于该栅极驱动器而言、使用 5V 输入电源的 3.3V 输入信号并不是一个好的组合。 UCC5390 输入逻辑阈值的比率设置为 VCC1:  

    使用 5V 电源时、正向输入阈值为 0.55*5V=2.75V。 这比使用 VCC1=3.3V 时的噪声容限要小。  

    此外、您还将输入迹线布置在栅极驱动器下方。 是否确定需要使用隔离式栅极驱动器? 当您需要更大限度地增大爬电距离和间隙以支持 UCC5390 输入侧和输出侧之间的高电压时、禁止这样做。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    感谢您回答我的问题。 更换栅极驱动器后、电路现在正常工作。
    祝你一切顺利、
    Pengfei