This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750RRVR–无 48V 输出、电池未充电、“嘀嗒“噪声问题

Guru**** 2519220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556818/bq25750-bq25750rrvr-no-48v-output-battery-not-charging-ticking-noise-issue

器件型号:BQ25750


工具/软件:

您好:

我是使用 BQ25750RRVR 降压/升压充电器 IC 的新手、我在定制电路板设计方面遇到了一些问题。

  • 当我从适配器提供 48V 输入时、电路板会发出“48V tsk((tsk 系统)“嘀嗒声、但输出不稳定、无法提供适当的 48V 电压。

  • 未观察到短路。

  • 电池也未充电。

  • 我们的电路设计符合以下条件:

    • 如果输入电源低于电池电压、电路板应选择电池作为输入电源。

    • 否则、它应选择适配器作为输入电源、同时为电池充电。

  • 但是、目前电池路径的充电或输出均未正常。

请您指导我:

  1. 什么原因可能导致输出不稳定并发出嘀嗒声?

  2. 我是否应该检查任何关键的寄存器设置、原理图注意事项或测试配置?

  3. 如何确认 IC 是否正常工作?

如能提供任何协助、将不胜感激。

谢谢 you.e2e.ti.com/.../6521.PCB-_2D00_-Power-Board.pdf