This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:无法工作、无输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556046/lm3429-unable-to-work-no-output-voltage

器件型号:LM3429


工具/软件:

大家好、我使用 LM3429 设计 LED 驱动器电路、但在 LM3429 无法正常工作时遇到了问题。 我使用输入电压为 51V 的降压电路、50A 的电流设计和 700kHz 的开关频率。 没有输出电压、IC 的 VCC 引脚只测量几百 mV。LM3429 是否存在最大电流或功率限值? 附件所示为我的原理图。 可以帮帮我吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM3429 专为高达~5A 的应用而设计。  我不知道此器件曾经在 50A 电流下使用。 NMOS 的最大栅极电荷几乎为 90nC、至少需要在控制器和 NMOS 之间增加一个栅极驱动器。

    哪种类型的 LED 需要 50A 电流? 这是脉冲式还是连续式 50A 电流? 我看到您配置了 PWM 调光、频率和占空比是多少? 正向电压是多少?串联了多少个 LED?

    此设计使用哪种类型的冷却/散热? 总功率输出是多少?

    听起来您的电路板已损坏...我将仔细检查所有元件的电流额定值和工作温度、以确保它们适当地降额。

    我看到您有两个并联的 2mΩ 检测电阻、总电阻为 1mΩ。 根据数据表公式、1mΩ 检测电阻对应于 100A、而不是 50A。

    此外、您还具有有效的 1mΩ 限制电阻、对应于 245A 的电流限制。 这可能是一个严重的问题。

    即使您修复了这些误差、由于此器件专为~5A 应用而设计、我相信该 设计在 50A 电流运行下能够有效运行。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach
    感谢您的答复。 我们的设计确实存在问题。 我们希望设计一个总功率为 1200W 且输入电压为 51V 的 LED 驱动器电路。 LED 将是多个以串联和并联方式连接的 12V LED 磁珠。 散热将结合使用铝基板、散热器和风扇。 设计方案是否合适、或者使用升压电路是否可行? 或者、使用两个 LM3429 进行驱动是否可行? 如果我们使用升压电路方案、可以实现的最大升压电压是多少? 如果您有更好的设计方案、请告诉我。 非常感谢。

    此致、

    Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM3429 专为~5A 左右的应用而设计。 通过精心设计、您可以将电流增加几安培、但我不建议该 器件驱动 50A 电流、即使是两个器件也是如此。 我们还建议仅以串联方式驱动 LED、而不以并联方式驱动 LED。

    此致、

    Zach