This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:双路输出 12V 和 3.3V 原理图:UCC28911

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2819, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548034/ucc28911-dual-output-12v-and-3-3v-schematic-ucc28911

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:UCC2819

工具/软件:

您好、

在我们的设计中 、我们使用的是 UCC28911D 器件、能否请您推荐用于双输出(12V 和 3.3V 输出)的变压器器件和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在查看此内容、稍后会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    好的
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我不知道您可以用于此设计的现成变压器。

     

    通常、您必须根据输入电压、输出电压和功率级别为反激式转换器设计定制磁性元件。

     

    我在 TI.com 上找到了这些应用手册、这些手册可以帮助您使用 UCC2819 设计多输出反激式转换器、可能会对您有所帮助。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCD3

    https://www.ti.com/lit/an/snva562/snva562.pdf

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉、耽误您的时间、您能推荐用于双路输出 12V 和 5V 的反激式变压器 (500mA) 以及用于 12V (500mA) 的单路输出变压器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、

    有关变压器设计和示例器件型号的想法、请参考我们现有的参考设计、但变压器推荐超出了本论坛的讨论范围。

    感谢您的理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我查看了您的原理图、建议在 D3 之间添加一个缓冲器。

    您可以由此减少振铃、从而帮助降低 EMI 并改善通过变压器耦合的整体开关节点振铃特征。

     

    如果您不启动、则可能会因故障而关闭。  以下链接将为您提供一个应用手册、其中讨论了与 UCC28911 使用的初级故障检测功能类似的初级故障检测功能。  它描述了它的工作原理及其问题及其解决方法。  我相信这些信息将帮助您对设计进行故障排除。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、