This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM14406:webench 设计

Guru**** 2633085 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM14406, TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554826/tlvm14406-webench-design

器件型号:TLVM14406
主题中讨论的其他器件: TPSM64406

工具/软件:

TLVM14406 页面说明以下内容。

使用 TLVM1440x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

但是、型号不匹配。\n 请告诉我在哪里可以获得设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shohei、

    您可以使用 TPSM64406 试用 WebBench 吗? 这是一个非常相似的器件、应该可以让您 90%的时间进行设计。 设计完成后、您可以发布您的原理图供我们审阅。 主要区别是 TLVM14406 上没有展频。

     https://www.ti.com/product/TPSM64406

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    请查看电路图。 我想通过私人信息进行沟通、您可以向我发送友谊请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shohei、

    我接受了朋友的请求。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想使用 TLVM14406。

    阅读有关使用 TPSM64406 进行设计的消息、但当我转到 WebBench 来使用该数字时、会收到以下消息:

    我们找到了  TPSM64406 但此工具不支持“

    吃货吧?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对我来说,这是件好事。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我使用的是其他版本????

    我转到网站、在设置参数后输入 TPSM64406、然后获取该消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:


    您可以直接从 TPSM64406 产品页面尝试吗?

    https://www.ti.com/product/TPSM64406

    谢谢、
    Andrew