This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:我们是否有新的解决方案?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555519/tps2363-do-we-have-new-solutions

器件型号:TPS2363


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望设计 PCIe 热插拔功能、于是他们发现 TI 推出了 TPS2363。

但他们发现这款芯片很旧、我们于 2010 年发布。

那么、他们想知道 TI 是否有新产品?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请尽快回复。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我是否可以知道 TPS2363 可以使用 PNA/B 引脚打开或关闭电源?

    客户希望他们可以独立控制 PCIe 的外部功率 FET。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在下周初回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复、客户正在推送我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么他们想知道 TI 是否有新的报价?

    否、可以对每个电压轨使用单独的电子保险丝解决方案。

    我是否可以知道 TPS2363 是否可以使用 PNA/B 引脚打开或关闭电源?

    YES 可以使用。

    客户首选他们可以独立控制 PCIe 的外部电源 FET。

    也可以单独使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、

    由于客户的输出负载很大、所以他们会询问是否可以绑定  

    1. pin.out12A 和 Pin.out12B 一起用于 12V 输出?

     如何将 pin.out33A 和 Pin.out33B 一起用于 3.3V 输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议连接输出、因为无法设置过流保护阈值。  相反、应并联使用更多数量的 MOSFET 以支持更大的负载电流。