This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756:电感器和放大器;33.6V/20A 充电器的电容值

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558356/bq25756-bq25756-inductor-capacitor-values-for-33-6-v-20-a-charger

器件型号:BQ25756


工具/软件:

您好:

我将使用 BQ25756 设计充电器。 我的输入电压范围为 15V 至 40V  、输出为 33.6V、20A 。我将为 8S 锂离子电池充电。 开关频率为 250kHz 。
使用 BQ25756 计算工具时、建议电感值为 75.49 µH 。 但是、该值并不容易获得、并且也超出了 BQ25756 的建议电感器范围 2.2–15 µH。 您能否为该应用推荐合适的电感器值或特定的电感器器件?

对于输入和输出电容、我的设计基于 BQ25756 EVM、对 输入使用~μ F 600 µF、 对输出使用~μ F 800 µF。 您能否告知这些电容值是否适合此应用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该最小电感基于电感器的饱和电流。 所选的饱和电流仅比平均电感器电流高 0.22A。 该最小值是基于所选开关频率下最坏情况下的电感器纹波、使电感器峰值电流保持在饱和电流以下的电感。

    如果所选电感器的饱和电流较高、开关频率较高或两者结合、则可以降低该值。

    此处的假设是最坏情况下的升压电流。 (15V 至 33.6V) 您是否会限制输入电流? 这也可能会改变这两个值的选择、因为最大平均电感器电流为~20A、而不是 49.78。

    关于输入和输出电容、我认为 EVM 具有这么大的电容。 我们有足够多的空间、但默认情况下并非所有空间都已填充。 我认为将电容降低到 150uF 至 200uF 应该是不错的。

    如果有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Michael