This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:可连接到负载的最大容量

Guru**** 2530500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557807/tps65218d0-maximum-capacity-that-can-be-connected-to-the-load

器件型号:TPS65218D0


工具/软件:

如下图所示、与 DCDC4 线路并联的旁路电容器的总电容为 216uF※Cout 10uF

全部是多层陶瓷电容器 (0603~3216m)。

这是否会导致启动问题?

如果是、是否有办法解决这个问题、例如延长启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    型号:TPS65218D0RSLR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    仍然建议在 TPS65218D0 的引脚附近放置一个本地 47uF 电容器、

    在负载点、 DCDC4 上可以使用高于最大局部电容值的某个水平的远程电容。
    DCDC1/2 特别指出、 它们可以处理高达 500uF 的远程电容、但未指定 DCDC4 的值。  

    我们的参考设计经验证可正常工作、没有任何问题、DCDC4 上的远程电容更高、但最高可能不超过 216 μ F:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEVM437X
    http://ti.com/tool/TMDXEVM438X-EPOS

    高达 216uF 的电容尚未经过测试、因此这可能由您自行承担风险。  

    遗憾的是、如果 DCDC4 由于电容过大而未能及时启动、则没有任何方法可以禁用/绕过 5ms 超时计数器。  
    在这种情况下、电容将不得不降低。  

    另请参阅此相关主题:  关于 TPS65218D0:DCDC4 电容器的更多信息 

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了您提供的 EVM 电路。 我计算了连接到 DCDC4 的电容器的电容。 总共是 270 μ F。 我将参考评估板来确定总电容。

    e2e.ti.com/.../DCDC4_5F00_LOAD_5F00_CAP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您计算总电容

    在本例中、我不需要担心 216uF 的总电容、因为具有 270uF 的 EVM 设计经过测试并验证可正常工作、不会出现任何问题。

    此致、
    Sarah