This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:TPS923655DMTREVM、TPS92365x

Guru**** 2641035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554086/tps923655dmtrevm-tps923655dmtrevm-tps92365x

器件型号:TPS923655DMTREVM


工具/软件:

 【常见问题解答】如何为 TPS923655/TPS923654/TPS923653/TPS923652 设计 OVP 电阻分压器?
我无法理解链接中介绍降压/升压和升压模式的图。 L-(即阳极)如何需要连接到 Vin +? 我不太明白它是如何工作的。

谢谢你、祝你一切顺利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    需要升压配置还是降压/升压配置取决于 VLED 和 VIN 电压。 如果 VLED 始终高于 VIN、则需要升压配置。 如果 VLED 高于或低于 VIN、则需要降压/升压配置。  

    然后、对于降压/升压的配置、例如、假设 VIN 范围为 9V 至 16V、VLED 为 15V。 以 VIN=12V 的典型情况为例、很明显 PGND 为 0V。 VIN 和 PGND 上的电压为 12V、VLED+和 VLED-上的电压为 15V。 VLED 和 VIN 共享同一个节点。 因此、这意味着 VLED-和 VIN 对 PGND 具有相同的电压基准。 以便 VLED+和 PGND 之间的电压为 15+12=27V。 尽管 VLED-的节点是 LED 负载本身的负节点、但这并不意味着只要 VLED+大于 VLED-、就无法连接到 VIN。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我没有完全了解这里的降压/升压拓扑如何工作以及 VLED 如何连接到 Vin。 我的系统将有 8 个串行 LED 与 9-36Vin,led 电流. 由于 36V+VfLED*8=60V ,我想我可以使用这个集成电路。 我只是不了解连接结构、仅此而已。

    信号  
    我想当封装兼容时、我可以在此系列中使用 2a、3a、6a 等产品、而不是彼此兼容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以参考数据表中有关升压配置的图 8-1 和有关降压/升压配置的图 8-12。

    如有任何其他问题、请随时告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题没有得到完整的答案

    感谢您发送编修。 我没有完全了解这里的降压/升压拓扑如何工作以及 VLED 如何连接到 Vin。 我的系统将有 8 个串行 LED 与 9-36Vin,led 电流. 由于 36V+VfLED*8=60V ,我想我可以使用这个集成电路。 我只是不了解连接结构、仅此而已。

    voutmax=VIN+vf*numberof series

    信号  
    我想当封装兼容时、我可以在此系列中使用 2a、3a、6a 等产品、而不是彼此兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    让我检查一下、很快就会回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的先生、您检查过了吗?

    计算 Vocp 时、Voutmax = Vinmax + Vf *系列数 (I 将保持低于指定值 1.15V)。
    在计算降压/升压模式电感器时、我使用 Vout 作为 Vf *串联数。 我遵循数据表中给出的公式、并使用以下公式作为基础:Vout 是 LED 负载上的电压与检测电阻上的电压之和。

    要使用集成电路的限制、Voutmax =串联数量* Vf + Vinmax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以给我发送一封电子邮件 (lucia-gao@ti.com)、我们可以对 OVP 检查进行讨论。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    您好、专家  

    我已发送邮件  

    我需要你的帮助

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢你。 让我通过电子邮件向您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚