This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:模块电池中的高压瞬变会导致 BQ 芯片被锁定、并需要物理下电上电

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1, ESD562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556748/bq79616-q1-hv-transients-in-the-module-battery-causes-bq-chips-to-be-locked-up-and-need-physical-power-cycling

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616、、 ESD562

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们是一支来自德国的大学生方程式赛车团队,开发并制造出一款全电动赛车。 我们的高压蓄能器以 600 V 的电压运行、由 12 个模块组成、每个模块都配备了从板。 该系统还包括一个主板、它在主模式下使用 BQ79616、具有电隔离(根据 TI 的建议实现、即在两个从器件之间进行 PCB 至 PCB 隔离)。

去年、我们在模块连接在一起后遇到了一个非常类似的问题。 使用我们的第二代蓄能器、故障再次出现—这次的表现略有不同。

三个多月来、我们一直面临这个问题、但没有找到可持续的解决办法。 我不知道我们是否以及如何能够在未来两周内解决这个问题,这就是为什么我要与你进行一次绝望的尝试。 不幸的是,时间已经用完了,我们想确保我们已经尽一切可能让赛车在即将举行的活动中运行。

我们转向你,希望你能够以某种方式帮助我们,或者你可能认识的人可以。

简而言之、它涉及 HV 蓄电池的预充电过程、在此过程中随机出现两个错误:

  1. 主器件和从器件之间的通信崩溃

    • 主板与十二个从板(12 × 50 V 堆栈)之间的通信崩溃。

    • 预充电过程中止、关断电路断开。

    • 有时不传输任何值、或者突然出现不可信的值、即使在关闭电路打开后仍继续传输。

    • 只有主板进行下电上电(重新初始化 BQ79616-Q1 启动序列)时、读数(电压和温度)才会再次变为有效。

  2. 一个或多个从属设备完全崩溃

    • 堆栈板上至少有一个 BQ79616-Q1 完全崩溃。

    • 关断电路打开、通信无法恢复、直到受影响的电路板通过其硬件开关手动重新启动。

两个错误发生在负极(AIR–)闭合或电池的预充电继电器闭合时。 但是、一旦该过程成功、电池使用就不会出现任何问题。

我们执行了广泛的故障排除:在许多点进行示波器测量、更换所有组件、重新设计改进的电路板、电缆交换、带铜带的 EMC 屏蔽、软件验证等。 尽管如此,这个问题仍然存在,我们的想法已经耗尽——我担心我们不再“看到树木的森林“。

其他意见:

  • 我们确实会观察到菊花链通信线路上的高压瞬态。

  • 每个从板承载两个 BQ 器件。

  • 我们的布局不包括接地平面、因为我们最初假设其下方的铜母线可提供足够的参考。

我们目前正在准备一份结构化的报告、其中详细描述了累加器、故障案例和我们尝试的解决方案。 因此、此处提供的信息只是一个摘要。

然而,也许您已经可以对问题进行分类,并指明此类设置中是否存在已知的敏感性,或者您是否可能支持我们缩小根本原因的范围。

我们完全知道您收到了许多支持请求、我们没有任何期望。 我们只是想进行这种尝试、因为希望找到解决办法是我们最后要做的事情。

非常感谢您的时间和您可以提供的任何指导。

此致、
Hasan Fawaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我立即转到通信线路、在接触器闭合时、您会在 COM 引脚上引起瞬变、从而对器件进行软锁定。  
    您确定这些 TVS 二极管“ESD2CAN12"的“的额定值是否正确?

    我们通常使用 ESD562、您可能可以尝试将它们换用吗?

    此致、

      Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:   
    谢谢你这么多的答复.  
    是的、这是我们仍然可以尝试的。 我想让你知道,我们已经尝试了不同类型的二极管,我们得到了更好的结果,这个问题不会经常来.  

    这是一种解决根本原因的方法、但我仍然有兴趣了解如何移除软锁定并让 BQ 重新启动。 当然、我们尝试了向基底器件发送硬件复位音调、然后使用该音调对堆栈中的硬件复位音调进行 ping。  

    硬件复位是否真的是一个类似于手动对 BQ 进行下电上电的函数? 两者之间有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan,

    如果 COM 引脚中有某种软锁存器、HW_RST 将不会执行任何操作。  
    原因是 COM 引脚上的问题可能会阻止将来的通信通过 IC 传输。  
    因此、HW_RST 将不起作用。  

    下电上电将完全断开所有内部块的电源、并禁用 COM 引脚、完全消除任何锁存。  

    此致、

       Quentin