This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:非隔离式交流/直流电源

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558184/ucc28704-non-isolated-ac-dc-power-supply

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件:TL431

工具/软件:

大家早上好。
我需要构建具有以下特性的非隔离式交流/直流转换器:


输入电压:240 VAC


可变输出电压:V1 = 110VDC、V2 = 60VDC


输出电流:1A


您的目录中是否有适合我需求的控制器?
此致、

Gianluca.

P.S.

器件型号不正确、因为我不知道要使用哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    为了支持可变输出、您需要使用次级侧调节控制器、如 UCC28740。 您可以使用 Excel 设计计算器工具 对其进行设置、以获得所需支持的最大功率。 Vout 可以通过更改 TL431 的电阻分压器值来调节:

    希望这能回答您的问题。