This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900 的输出电压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544626/tps63900-output-voltage-of-tps63900

器件型号:TPS63900


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 TPS63900 作为 3.3V 的输入电压和 3.3V 的输出电压
数据表显示输出电压的精度为±1.5%、因此我认为就是这种情况、但当我实际测量输出电压时、范围介于 3.22V 和 3.46V 之间
输出电流为 25 μA 至 5mA。
输入电容器为 10μF、输出电容器为 22μF、线圈为 2.2μH。
输出电压升高的原因是什么? 如果您对此有任何信息、能 告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据我们之前获得的负载调节、我认为如果 Vout 范围为 3.22 至 3.46V、这种情况真的不合理。

    您能帮助捕获具有 20mV/div 和 3.3V 偏移的波形吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tao、感谢您的回复。

    遗憾的是、我们无法观察 20mV/div 的波形 。 可用的最小垂直刻度为 500mV/div 、因此我已经使用此设置捕获了波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉晚才回复。

    预计会观察到的行为、在轻负载条件下、器件在 PFM 模式下工作、并且输出侧会出现一些纹波。  

    DS 中的±1.5%精度意味着 RMS、但不意味着峰值或谷值电压。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    我知道输出电压中存在纹波。
    在这种情况下、输入和输出均设置为 3.3V、根据数据表、我预计纹波电压最多不超过 45mV 左右。
    不过、您是否认为我们这次观察到的波动大于预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei、

    我还想了解以下内容:

    • RCFG1 电阻器的容差在多大程度上影响输出电压的精度。

    • 其中、TPS63900 数据表或相关技术文档中指定了根据电阻值 (RCFG1 和 RCFG2) 计算 VOUT 的公式。

    如果公开发布的文档中未包含此计算方法、您能否提供用于根据这些电阻器值推导输出电压的公式或指南?

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    但是、您是否认为我们这次观察到的波动大于预期?

    我认为是这样。 您能否提供所用输出电容的器件型号? 然后我将进一步检查。

    其中 TPS63900 数据表或相关技术文档中指定了根据电阻值 (RCFG1 和 RCFG2) 计算 VOUT 的公式。

    有关 RCFG1 和 RCFG2 设置、请参阅数据表中的表 7-2 和 7-3。

    在多大程度上 RCFG1 电阻器的容差会影响输出电压的精度。

    表 7-2 和 7-3 中的电阻应具有 ±3%的精度。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我认为是这样。 您能否提供所用输出电容的器件型号? 然后我将进一步检查。

    对于输出电容器、我使用了 GRM188R61A226ME15D。

    表 7-2 和 7-3 中的电阻应具有 ±3%的精度。

    因此、假设选择容差为±3%的电阻器、输出电压精度将为±1.5%是正确的吗?

    顺便说一下、这次我们对 RCFG 使用容差为 0.5%的电阻器。

    之前、TAO 还提到了 TPS63900 PFM 模式的影响、但没有任何有关 TPS63900 PFM 模式的具体文档、是否有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    让我查看基准测试、明天给您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    我在 TPS63900EVM 上验证了 Cout、即 22μF、其中的有效电容非常接近您使用的电容。

    Vin = 3.3V、Vout = 3.3V、Iout = 0、5mA、10mA。 在所有条件下、Vout 纹波都很小、最大纹波约为 33mV。

    以下是供您参考的波形。  

    我认为您这边是否有一些不正确的设置。 如果您发现任何问题、请检查并告诉我。

    空载

    IOUT = 5mA

    IOUT = 10mA

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、假设选择容差为±3%的电阻器、输出电压精度将为±1.5%是正确的吗?

    3%不是标称电阻容差。 3%是总 RMS 误差、温度系数折叠和老化。 因此为: 3 %≥sqrt(resistor_lative_%²+ ERROR_ppm/² C_%²+ AGING_%°)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在本例中、问题在于 Vout 太大、应该是某些不正确的设置引起的。

    假设即使 Vout 目标也变为 3.2V 或 3.4V、由于电阻器上的容差范围之外、Vout 纹波仍应为~30mV。

    我建议先调试异常 Vout 纹波、然后检查 Vout 精度。

    此致

    Lei