This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:芯片的应用问题

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557968/tps923654-the-application-issues-of-chips

器件型号:TPS923654
主题中讨论的其他器件: TPS923655

工具/软件:

TPS923654、这款 LED 的输入电压为 24V、LED 负载约为 24V、是否更适合选择此参考设计?还有其他更合适的参考设计?






此外、如何计算输出电压的最大值?  输入和输出是否可以彼此靠近?  如果没有、您还有其他建议吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、您可以将其用作 24Vin -> 24VLED 和降压/升压配置、并在 VIN 接近 VLED 时提供支持。 TPS923655 的降压/升压转换器非常适合。 谢谢!

    BRS

    卢西亚