This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-BST:评估板的最大输入和输出电压

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557596/lm5157evm-bst-maximum-input-and-output-voltages-of-eval-board

器件型号:LM5157EVM-BST
主题:LM5157-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想评估器件  LM5157-Q1 在输入电压 24V 和输出电压 28V 下的性能。

但评估板数据表显示最大输入电压为 9V。

为什么评估板数据表不同于器件数据表、我可以使用此评估板来评估我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saisri:

    感谢使用 E2E!

    EVM 是针对一些通用工业标准而构建的、因此电压电平不同于器件的绝对最大值

    但使用的元件额定电压更高、因此它仍然可用于器件额定电压高电压。 您可查看 EVM 用户指南中的表 6-1、了解更多详细信息。 但请注意、您将需要更改补偿(您可以使用快速入门计算器)、反馈分压器电路、并仔细检查是否为您的应用使用任何额定值较低的器件。 谢谢你。