This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在室温下充满电几分钟后、自动进入深度睡眠模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550606/bq76942-automatically-entered-deep-sleep-mode-when-after-being-fully-charged-at-room-temperature-for-several-minutes

器件型号:BQ76942
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

7S2P 电池在 25℃ 时充满电,并保持几分钟,它没有输出电压突然从电池测试系统数据中检查。但在整个过程中,我们从未与电池通信、只有 0.2C 放电至空, 0.2C 充至满电以测试容量。

除了两次命令?外、是否有任何其他访问权限可以进入深度睡眠模式?在深度睡眠模式下、电池包电压似乎不应等于电池组电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助 解决这个 DeepSleep 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaojuan、

    有两种方法可以进入 DEEPSLEEP 模式。 一个是发送 DeepSleep () 命令两次,如上所述。 另一种是发生永久性故障、导致器件进入 DEEPSLEEP。 尝试禁用永久故障。 这应该能够防止器件进入 DEEPSLEEP。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,gg.file 已附上。我没有看到任何 PF 状态寄存器,即使是生产状态:PF_EN=0.是否有任何其他 PF 访问?e2e.ti.com/.../R31010B8G_2D00_M7S2P25266_2D00_RJ_2D00_BQ76942_2D00_A00.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否通过转到禁用了它 制造:制造状态初始化:PF_EN 将该位设置为 0 呢? 对不起, csv 文件下载奇怪为我. 我已将其粘贴如下所示:

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的指导, csv 文件在这里正常打开,或者您可以导入到 bqstudio 进行检查。这里 PF_EN 一直是 0 如下图所示。我试图重现这个问题,我是否需要提供其他数据进行分析?





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是非常有趣的。 因此、没有发送 DEEPSLEEP 命令、但它仍以某种方式进入 DEEPSLEEP 正确? 器件是否能够退出 DEEPSLEEP 模式? 还是会立即恢复到 DEEPSLEEP?

    此致、

    Rohin Nair