This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:支持通过 EEPROM 和双角色操作(主机和接收端)配置 TPS25751

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556417/tps25751-support-for-configuring-tps25751-with-eeprom-and-dual-role-operation-host-and-sink

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65987

工具/软件:

TI 技术团队大家好、

我目前正在研究和计划将 TPS25751 IC 实现为 USB-C PD 快速充电电源(高达 100W)、同时还支持与外设(例如鼠标,键盘和 USB 驱动器)进行 USB 2.0 数据通信。 系统输入电压为 20V。

目前、我想使用外部 I2C EEPROM 来配置 TPS25751。 感谢您对以下内容的支持:
1.建议使用容量足以存储 TPS25751 配置的最小 I2C EEPROM IC。
2.提供官方软件的配置指导,并将配置文件加载到 EEPROM 中,同时提供相关的技术文档。
3.建议或分享实现同时 PD 100W 快速充电和 USB 2.0 数据直通的配置设置示例。

之前、我成功配置了 TPS65987、以便在允许手机用作 USB 主机 (OTG) 的同时为手机充电。 但是、在测试期间:
-只有三星手机工作正常(能够充电和通信数据),但充电限制为 15W(不支持更高的 PD 级别)。
-其他手机如 iPhone 和小米(包括支持 PD 的小米 11T Pro) 无法)无法同时对数据进行充电和传输。

如果 TPS25751 有官方配置软件(与 TPS65987 工具类似)、请共享下载链接。

我也希望你支持:
-解释或提供指导,以确保多个电话型号可以在双重角色(数据+电源)操作下工作。
-提供 TI 验证可用于双角色场景(主机和接收端同时)的手机列表、以便我可以执行其他测试。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅下面的回答、另外、您能否提供有关您的申请的更多详细信息:

    1.您的应用中所需的 PD 电源和数据角色是什么?  

    2.您是否希望将 TPS25751 与支持的 BQ 充电器器件配对用于 DRP 应用?  

    3、如果这不是 DRP 应用、您希望如何实现 100W (20V/5A) 功率?  

    2. 提供有关官方软件的指导、以配置配置文件并将其加载到 EEPROM 中、同时提供任何相关的技术文档。

    在电路板启动和调试方面、您可使用任何 I2C EEPROM 编程器、如 Aardvark 适配器和 Flash Center: https://www.totalphase.com/products/flash-center/?srsltid=AfmBOor4QwTpyn51fshpDQJBmJwR_K-mXaJNmlpojWwm8DtbmzGH3EFZ 

    对于大规模生产、您需要与制造商合作以获取这些详细信息。  

    请使用应用程序自定义工具为 100W 功能和 USB2 PD 消息进行 PD 配置: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool “/ver/1.1.1/ 

    GUI 会介绍几个有关应用程序的问题、并可以生成一个完整的闪存二进制文件以加载到 EEPROM 中。 如果您使用的是 TPS25751EVM、则 EVM 支持直接从 GUI 刷写、而无需外部 I2C 编程器。 有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南中的第 3.2 节(第 10 页):https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf 

    之前、我成功配置了 TPS65987、以便在允许手机充当 USB 主机 (OTG) 的同时为手机充电。 但是、在测试期间:
    -只有三星手机工作正常(能够充电和通信数据),但充电限制为 15W(不支持更高的 PD 级别)。
    -其他手机如 iPhone 和小米(包括支持 PD 的小米 11T Pro) 无法)无法同时对数据进行充电和传输。[/报价]

    需要注意的是、并非所有手机都需要 100W (20V/5A)、大多数手机通常以 15W (5V/3A) 或 27W (9V/3A) 的功率充电。 即使供电方(即 TPS25751 广播其可支持高达 20V/5A)、受电方(手机)也可能只请求适合其系统的功率级别。  

    我也很感谢您对以下内容的支持:
    -解释或提供指导,以确保多个电话型号可以在双重角色(数据+电源)操作下工作。
    -提供经 TI 验证可用于双角色场景(主机和接收端同时)的电话列表、以便我可以执行其他测试。
    [/quote]

    在应用程序自定义工具中、您可以根据您的应用回答问题 4-6、轻松设置 PD (TPS25751) 电源和数据角色、如以下屏幕截图所示:  

    TPS25751 已用于许多其他应用、并已通过多个不同品牌手机的测试、包括 Apple、Samsung、Google、Huawei、Xiaomi、 等 大多数用例都是 TPS25751 充当电源角色(为手机供电)、并充当设备 (UFP)、而手机是主机 (DFP)。 为此、将 Preferred Power Role (Q4) 设置为 Power Source (Provider)、在 Q5 中选择所需的 USB 数据、并将 Preferred Data Role (Q6) 设置为 Device。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 技术团队大家好、

    感谢您有关 TPS25751 解决方案的详细答复。

    我希望就以下问题获得进一步的支持:

    1.关于设备兼容性:
    -您能否提供一个列表,列出 TI 已经成功测试了同时充电和数据传输的 iPhone 型号?
    -如果可能,请分享一些已经过验证的 Android 模型。 我计划购买大约 10 个不同的手机进行测试,最好是支持快速充电的型号(高 PD 级别),同时保持稳定的 USB 数据传输。

    2.关于 USB 测试:
    -我测试了通过 USB 集线器连接,以同时使用四个外围设备(鼠标,键盘,网络摄像头和 USB 闪存驱动器)。
    -当网络摄像头设置为 30fps 和全高清时,即使连接完全有线,手机的视频流也会变得非常缓慢。
    -如果我使用的 USB OTG,没有启用同步充电和数据传输,网络摄像头工作顺利,没有任何延迟。
    -我还尝试扭转 D+和 D−线,使用标准兼容的 USB 电缆。 不过、SimulCharge 操作似乎需要较短的电缆长度。 在我的应用中、需要使用 2.5m 电缆。

    请您帮助澄清一下:
    -在同时充电和数据传输过程中出现滞后问题的原因。
    -任何建议或配置调整,以优化信号完整性并确保在此模式下的稳定 USB 性能。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    [quote userid=“659344" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556417/tps25751-support-for-configuring-tps25751-with-eeprom-and-dual-role-operation-host-and-sink/5991917 关于设备兼容性:
    -您能否提供一个列表,列出 TI 已经成功测试了同时充电和数据传输的 iPhone 型号?
    -如果可能,请分享一些已经过验证的 Android 模型。 我计划购买大约 10 个不同的手机进行测试,最好是支持快速充电的型号(高 PD 级别),同时保持稳定的 USB 数据传输。[/报价]

    我们没有我们测试过的用于充电和数据传输的电话的正式列表。 TPS25751 不直接处理任何 USB 数据、它仅与支持 PD 的远端器件通信(如果适用)系统 USB 数据功能。 TPS25751 已通过 USB-IF 认证、符合 PD 规范 3.1.1.8 以及 3.2.1.1、此 PD 可与其他经认证的 PD 设备(包括 Apple、Samsung 等)互操作

    [引述 userid=“659344" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556417/tps25751-support-for-configuring-tps25751-with-eeprom-and-dual-role-operation-host-and-sink/5991917

    2.关于 USB 测试:
    -我测试了通过 USB 集线器连接,以同时使用四个外围设备(鼠标,键盘,网络摄像头和 USB 闪存驱动器)。
    -当网络摄像头设置为 30fps 和全高清时,即使连接完全有线,手机的视频流也会变得非常缓慢。
    -如果我使用的 USB OTG,没有启用同步充电和数据传输,网络摄像头工作顺利,没有任何延迟。
    -我还尝试扭转 D+和 D−线,使用标准兼容的 USB 电缆。 不过、SimulCharge 操作似乎需要较短的电缆长度。 在我的应用中、需要使用 2.5m 电缆。

    请您帮助澄清一下:
    -在同时充电和数据传输过程中出现滞后问题的原因。
    -任何建议或配置调整,以优化信号完整性并确保在此模式下的稳定 USB 性能。

    [/报价]

    除非启用 BC1.2 并且 Type-C 连接器中的 DP/DM 引脚连接到 TPS25751 GPIO4/5、否则 PD 控制器 (TPS25751) 不会与 USB 数据进行交互。 您是否使用 TPS25751 控制此设计的任何外部 USB 多路复用器/重定时器? 您是否有使用 TPS25751 和其他 USB 外设的系统方框图?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin