This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:单个 MOSFET 工作电流高达 7A、并联 MOSFET 将最大电流降低至~2A—输出在 8A 时崩溃 (25.2V 设计目标、输入 40–51.4V)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557598/lm5117-q1-single-mosfet-works-up-to-7-a-paralleling-mosfets-reduces-max-current-to-2-a-output-collapses-at-8-a-25-2-v-design-target-input-40-51-4-v

器件型号:LM5117-Q1
主题:LM5117 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的转换器使用 LM5117 以 40V 至 51.4V 的输入电压设计为 25.2V @ 20A。 每个开关有一个 MOSFET 时、电路板可在高达 7A 的电流下正常运行(输出从 25.2V 空载缓慢下降至 24.49V (7A)。 但是、当我并联 MOSFET(每个开关两个)时、转换器仅工作高达~2A—超过该输出崩溃。 在 8A 电流下、输出降至< 1V
我们从  WEBENCHRegistered Power Designer 获取了设计参考  

测得的输出电压与负载间的关系:

空载:25.20 V

1A:25.08 V

2A:24.85 V

3A:24.76V

4A:24.72 V

5A:24.68 V

6 A:24.62 V

7 A:24.49 V

8A:< 1V(崩溃)

我发布此文章是为了获得有关根本原因和实际修复的建议—以下是我尝试/观察到的所有内容以及推荐的故障排除列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Babji  

    1. VCC 电流限制或 VCC UVLO :可能是由 VCC UVLO 引起的。 请检查 VCC 电压降至其 UVLO 以下。 请填充 C9=4.7uF、并检查是否有任何改进。  

    2. CS-CSG 的噪声注入:请填充 C17=1nF 并检查是否有任何改进。  

    3.热关机:请检查 VCC、SS 或 Res 在 VOUT 崩溃时上下移动。 请降低开关频率并检查  是否有任何改善。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EricLee、

    我尝试从外部提供 VCC、但没有任何改善。 我仍然需要测试其他两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Babji

    然后、请尝试#2、#3、并告诉我是否有任何改进。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EricLee、

    在早期的电路中、开关频率为 398.529kHz。 将其降低到 298.028kHz 后、电路在高达 9A 电流下进行了测试、但在 9.5A 下、输出电压降至 1V 以下。 但是、在所有负载电流下、输出电压继续下降(例如 1A、2A 等)。

    当输出电压在 9.5A 时降至 1V 以下后、即使移除负载、输出也保持为零。 然而、一旦外部 VCC 断开连接、电压就会恢复、但电路甚至无法维持 0.5A 的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Babji

    如果器件始终无法恢复、我相信在连接/断开外部 VCC 电源时器件会损坏。  
    我认为您必须在测试时监控 VCC 电压、并 检查 VCC 电压是否降至 VCC_UVLO 阈值以下...

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不在办公室、9 月 9 日之前无法回复此 E2E。
    请不要回复此帖子、 但如果您希望在 9 月 9 日前获得其他工程师的帮助、请创建一个新帖子
    - EL