This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B-Q1 电压在负载期间下降(电源设计人员)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556451/tps54560b-q1-tps54560b-q1-voltage-goes-down-while-load-power-designer

器件型号:TPS54560B-Q1


工具/软件:

您好、

我使用 TI Power Designer 并使用 TPS54560B-Q1 设计了一款 12V、4A 降压转换器。 我已经基于这个设计制造了多块 PCB。 但连接负载后、输出电压从 12V 降至 1.5V 左右、测得的电流仅约为 100mA。

您能帮助我解决此问题吗? 此外、除了 Power Designer 建议的元件之外、是否还需要任何其他元件?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Praveen  

    您能否检查电源是否有电流限制?  

    能否检查当 VOUT 仅为 1.5V/1.5 伏时转换器是否在打开和关闭 100mA?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不在办公室、9 月 9 日之前无法回复此 E2E。
    请不要回复此帖子、但如果您希望在 9 月 9 日前获得其他工程师的帮助、请创建一个新帖子
    - EL