This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:帮助进行选择

Guru**** 2595020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557893/bq25750-help-to-choose

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756LM51770

工具/软件:

您好!

我们正在设计医疗设备(离心泵心脏肺机),并正在选择电源 IC。

设备的电源指令包括:

  • 27V 的主电源 (VIN)

  • LiFePO4 25.9V 7 节电池、充电电流为~2A

  • 主电源和电池之间的电源路径

  • 为电池充电

  • 为峰值高达 3A 的 FOC 电机驱动器 (24V 1A) 供电

  • 在~25W 功率下使用 12V、5V 和 3.3V(上行,LCD-TFT,传感器)为系统供电

对于电池充电/电源路径、我已研究 BQ25750、BQ25850 + LM51770 或 BQ25756 + LM51770。

对于 12V、即 TPS54438RQFR。

我的问题是:

  • 我不了解 BQ25750 的升压功能如何定义 24V 输出电压。

  • BQ25756(无电源路径)在主电源和电池之间的切换是否高效?

  • 这些 IC 是否有任何认证?

感谢您的指导。

费尔南多·梅索

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fernando、

    感谢您的研究。

    对于您的系统、电机是与电池并联、还是电机具有自己的直流/直流转换器?

    [报价 userid=“290601" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557893/bq25750-help-to-choose ]我不理解 BQ25750 的升压功能如何定义 24V 输出电压。

    施加输入电压时、系统负载由输入电压供电。 当输入电压被移除时、系统负载由电池供电。

    BQ25756(不带电源路径)是否可以高效地在主电源和电池之间切换?

    您能详细介绍一下这个问题吗?

    这些 IC 是否有任何认证?

    这些 IC 通过了 IEC 62368-1 认证。

    这里有 有关电源路径切换的常见问题解答、仅供参考。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的快速答复。 我最终创建了两个线程。 我的道歉。

    我已经阅读了关于我的问题的几篇文章,其中许多已经得到了你的回答。

    我将选择 BQ25750 并创建用于测试的电路板。 我将添加一个用于控制和监控的处理器。

    为处理器供电的最佳方式是什么、以使其具有最轻的负载?

    感谢你的帮助。