This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100B:当前充电器的升级路径

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100B, BQ25188, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558493/bq25100b-upgrade-path-from-current-charger

部件号:BQ25100B
主题中讨论的其他器件: BQ25188BQ25186

工具/软件:

当前设计使用  BQ25100B 为 1S1P 电池组充电并为 BT IoT MCU 供电(具有内部稳压器,输入电压范围为 2.5 至 5.5V)。  

电池组规格为:  
标称容量:245mA @ 0.2C 放电至 3.0V
最小容量:230mA
标称电压:3.8 V
充电电压 (max):4.35V
标准充电:0.5C CC 至 4.35V、然后 CV 至 0.05C 截止(≈3h)
快速充电:1.0C CC/CV 至 4.35V、截止 0.05C(≈1.5h)
标准放电:0.5C 至 3.0V
最大连续放电:1.0C 至 3.0V
内部电阻:≤Ω 90mΩ(电芯)、≤Ω 180mΩ(电池包,1kHz 时)
工作温度:

充电:0–45°C
•0–10°C:≤0.2C
•10–18°C:≤0.5°C
•18–45°C:≤1.0C

放电时间:–20 至+60°C

我们想添加电源路径、调节 VSYS、运输模式、JEITA 和硬件电源复位(长按 ON 按钮)功能。 找到许多满足这些规格的充电器 IC、TI 会建议您使用什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查看 BQ25188 和 BQ25186。 我们可能无法满足的唯一要求是所请求的温度要求。

    此致、

    Mike Emanuel