This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:I2C 数据保持时间要求

Guru**** 2943770 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3943, LP5018, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557713/lp3943-i2c-data-hold-time-requirement

部件号:LP3943
主题中讨论的其他器件: LP5018、 USB2ANY

工具/软件:

尊敬的先生:

想与您联系、了解 LP3943 上的“数据保持时间“要求。
基于 I2C 标准版本 7、“数据保持时间“只满足 0us、而不是 300ns。

LP3943 的“数据保持时间“要求是否正确?
客户认为无法满足当前设计 (120ns) 的时序要求、您是否认为解决该问题?

但我们看一下 LP5018 数据表、它标记为 0nS、为什么有如此大的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请问有什么更新吗? Tks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy

    我们的专家将在今天晚些时候回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我来做一些关于这个例子的实验。  谢谢!

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    好的、 期待您的答复、tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我正在进行这个实验、 今天将向您提供反馈。 谢谢!

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    很抱歉耽误回复、我尝试通过 USB2ANY 测试 I2C 通信、但 USB2ANY 的数据保持时间不可编辑、大于 300ns。 我将尝试向设计人员询问这个问题。 无论如何、我们建议遵循数据表中的规格。 我想知道当前设计中 120ns 的数据保持时间是固定的原因。? 主机是否不是 MCU? 我们可以移动到电子邮件来讨论此案例。 我的电子邮件地址:leon-he@ti.com。 谢谢!

    BRS、

    Leon