This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:TPS22917 - RCB 是否在 Von 较低时工作? (反向电流阻断)

Guru**** 2812315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551763/tps22917-does-the-tps22917---rcb-work-even-when-von-is-low-reverse-current-blocking

器件型号:TPS22917


工具/软件:

大家好、 我有三个问题。

1.即使禁用了“ON"引“引脚、RCB(反向电流阻断)是否工作? (VON < Vil)
 数据表没有明确说明这一点。 (我提出问题是因为我不完全理解 9.4 表。)
 基于 QOD 的放电功能是否只是一项功能?

或者、如表 9.4 所示、当 Vout > Vin 时、是否会强制开关 (Von)“关闭“? (我可以从信息中推断出这一点,但我肯定会确认这一点。)

2.关于下面与 RCB 相关的特性, RCB 是否仅在 IRCB 值为 500mA 至 1A 时才工作?

3. 当 VIN=0V 且 RCB=5V 时 VOUT 是否工作? (无论 Von:On/Off 如何、当 Vout>Vin 时 RCB 是否工作?)

1. RCB 是否工作即使当'von: low'?

2. 当满足 1 时, RCB 是否仅在反向电流为 500mA 至 1A 时才工作?

3. 无论 Von:on/off 如何、当 Vout>Vin 时 RCB 是否工作? (无论 Vin 和 Von 状态如何、RCB 是否正常工作?)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    欢迎来到 e2e。

    我会检查您的查询,并在某个时候回来。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jit、

    是否需要更长的时间来回应我的询问?

    (我很抱歉拉你)

    谢谢您、

    Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    很抱歉耽误你的时间。 在下面找到我的答案。

    1、是的、即使禁用 ON 引脚、RCB 也能正常工作。 QOD 仅在 VON<VIL 时有效。

    在 RCB 期间、反向电流阻断块将关闭以阻断反向电流。

    2.是的。

    3.是的,无论 VON 状态如何,RCB 都会运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    我还有其他问题。

    我想知道 RCB 是否不仅在禁用 ON 引脚的情况下以及在禁用 VIN 引脚的情况下都可以运行。

    例如、如果 VIN 和 VON 都关闭、我担心 RCB 可能被禁用、因为 IC 没有电源。

    -当表的条件得到满足时,输出电压是否流向 Vin ?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使在导通和禁用 VIN 时、RCB 也会运行。

    当 IC 断电时、RCB 块打开。 因此、电流不能流动。

    您也可以在 EVM 上对其进行测试。