This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:类似的 LDO 信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557616/tps65000-q1-similar-ldo-info

器件型号:TPS65000-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我能否了解是否有任何类似的 IC TPS65000TRTERQ1 都提供 3 路输出作为 LDO?
我需要 2.8V、1.8V 和 1.15V、全部作为 LDO、因为尺寸紧凑、我们无法在设计中添加任何电感器。
我需要它在更小的包装,尽可能小。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    LP8720 为具有至少 3 个 LDO 的最小封装尺寸

    • 它有 5 个 LDO 和一个降压稳压器
    • 每个 LDO 最高支持 300mA
    • 2.75 x 2.25 毫米
    • 当 DEFSEL 引脚悬空时、该引脚可以具有以下默认输出值:
    • 如果 LDO4 上的 1.2V 不能满足 1.15V 要求、可以在启用 EN 之前通过 I2C 配置电压电平、同时器件仍处于待机模式。

    否则、一个用户可编程的选项是 TPS6521905

    • 4 个 LDO、3 个降压稳压器。 可以禁用未使用的转换器。  
    • LDO 1、2 支持高达 400mA。 LDO 3、4 最高支持 300mA
    • 4 x 4 毫米或 5 x 5 毫米
    • 用户可编程的输出电压值。

    如果您对任一器件有任何后续问题、敬请告知。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我想知道我是否可以得到一个具有 3-4 路输出、不带降压的 LDO、它也不应该是 BGA 封装。
    我们正在尝试设计一个成本更低的紧凑型电路板。
    我请您推荐电流大于 400mA 的此类 LDO。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何仅具有 3-4 个 LDO 的 PMIC。  
    电流大于 400mA 的 LDO 也更难找到。  

    您可以在此处执行参数搜索、以查看我们产品系列中更适合您需求的器件、  
    您可以选择首选的封装类型、所需的 LDO 和 Iout 要求:

    https://www.ti.com/product-category/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html

    此致、  
    Sarah