This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:反激式变压器点惯例确认

Guru**** 2530240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558335/lm5185-flyback-transformer-dot-convention-confirmation

器件型号:LM5185


工具/软件:

您好、

我不确定变压器的极性/点连接、希望在所附原理图中确认我的方向是否正确。

绕组数据和引脚排列(根据变压器图):

  • 主要: 20T 系列分割→9T(引脚 7→8、点在 8)+ 11T(引脚 8→9、点在 9)。 引脚 8 只是串联中点。

  • 辅助器件: 24T(引脚 4→2)、引脚 4 处带有点。

您能否确认这些连接是否正确?
提前感谢很多!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjesh

    应该改变次级绕组的极性。 您应连接 SEC 的阳极 并将返回接地设为 4。 原因是、当初级侧的 MOSFET 导通时、秒数 二极管应关断。 您可以通过点确认、当主电流在主点中得到、并且此电流在秒中反映出来 从次级点流出、这意味着二极管不导通。 另外,仅供参考,在初级侧的点是 7 和 8(不是 8 和 9 )。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我真的担心这可能是情况。 我有一个疑问:是否可以在初级侧或次级侧进行极性变化、或者是否只在次级侧进行?

    如果我这样做、它会起作用吗? 我在这里翻转了符号并重新排列了连接。 请提供建议




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjesh

    是的、这也是一个选项。 具体思路是、初级和次级具有不同的极性。

    谢谢你