This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:ChemID 最大值错误

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558264/bq27542evm-chemid-max-error

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

1. chemID 最大 DOD 和误差分别是什么意思?

2. 如果 ChemID 匹配最大误差为零、这意味着什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是用于测试的电池与 chemID 之间的最大放电深度误差。 我建议使用具有最低 DoD %误差的 chemID。  

    此致、  

    Jonny。