This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 成功进入 ROM 模式、但无法切换回正常模式。

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558135/bq27z746-bq27z746-entered-rom-mode-succecfully-but-cannot-switch-back-to-normal-mode

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:

高级官员:

通过进入 ROM 模式、我们遇到了这种情况并寻求您的帮助。:

使用 MCU 通过 I2C 将 bq.fs 文件写入 BQ27Z746R1。

在该过程中、芯片成功进入 ROM 模式 (I2C 地址从 0xAA 变为 0x16)、但由于未知原因无法成功退出 ROM 模式。

从 0x0B 寄存器读取时的值全部变为 FF;在这种情况下 、我们更改为 EV2400 SMB、可以成功发送 0x08、但 BQ27Z746 不会切换到正常模式。

B.R.

Raven H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请发送以下命令以退出 ROM 模式:  

    W: 16 08 11.

    此致、  

    Jonny。