This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电源电压缓慢增加时出现奇怪的启动行为

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553896/lm7480-q1-strange-startup-behaviour-with-slowly-increasing-supply-voltage

器件型号:LM7480-Q1


工具/软件:

您好:

有以下电路。 图中未显示存在额外的~μ F 4000µF(电解电容器)输出电容。

在电源电压(实验室电源)快速上升的情况下、输出电压在 8.5V 的电源电压下启用、但方式不可靠(有时会启动,有时不会启动)。

高于 DCIN 约 8.7V、似乎启动可靠。

电源电压缓慢增加时、电路的行为有所不同。

根据输入电压升高的速度、输出电压将在大约为时启用 DCIN 9.3V。

我在缓慢 增加电源电压的同时执行了一些首次测量:

直流输入:9V  
R6802 之前的电压(肖特基 D6800 之后):8.79V
LM74800Q VS (TP6805):2.52V
Hgate ~1.2V
输出电压:2V

此外、LM74800Q VS (TP6805) 电压 保持在 2.52V 钳位类似、从直流输入~4V 开始、直到如上所述电压增加到足够高。

进一步增加电源电压可使输出约为 DCIN 9.2V...9.3V

直流输入:9.21V  
R6802 之前的电压(肖特基 D6800 之后):9.0V
LM74800Q VS (TP6805):8.72V
Hgate 20.3V
输出电压:9.21V

-->输出已启用!

现在、 当输出和 HGATE 都保持启用时、电源电压可降至约 3V。

低于 3V 时、输出按数据表中预期被禁用。

我的问题 — 这种行为来自哪里?

此致、Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI:请继续回答这个问题、 因为我下周要休假、以后只能跟进此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    将电阻器 R6802 降低到 3.3k 等阻值应该有助于启动。 当您回来时、我们可以选择这一主题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    今天、我使用较低的电阻值 R6802 进行了测试。

    R6802

    在直流输入电压[V]下启用 U6800

    10K

    9.2.

    30.3.

    5.1.

    3k0

    4.9.

    2K7.

    4.6.

    2K2.

    4.3.

    2K0

    4.2.

    我们需要一个最大直流输入导通电压 5V。

    你有什么建议? 3k0 是否足够 — 我不知道 IC 参数是否存在偏差、可能导致 电荷泵的导通电压发生偏差?

    此致、Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:  

    为什么添加额外的 D6800? 它可以帮助您节省更多电压。 如果用于反极性保护、齐纳二极管和电阻器就可以做到这一点。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我们必须通过突然的电源中断测试场景。 在该测试中、输入电源会中断、U6800 之后的所有电路必须在测试期间继续运行、并且不得断电。

    插入该二极管可提供与 DCIN 的去耦。 在没有二极管的情况下、在测试期间(例如 VIN=24V 时)、 VIN 从 24V 降至~13V、然后由 VS 引脚缓冲器电容 C6808 + R6802 反向馈电、对 U6800 的 VS 进行放电。通过添加串联二极管、U6800 在中断期间会继续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    感谢您的背景知识。

    我建议您缩小至 2k 电阻以获得额外裕量。

    此致、

    Shiven Dhir