This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:扩展均衡容量

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558194/bq41z90-expansion-of-balancing-capacity

器件型号:BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我们目前正在考虑将 BQ41Z90 芯片用于新的 BMS。 我注意到芯片本身只能与 100mA 保持平衡。 遗憾的是、数据表未提及任何可能的电流扩展。 我们的当前电路板包含一个带有 ETA3000 IC 的附加电路板、它通过电感而不是通过电阻来改变能量。 TI 是否有一种更巧妙的解决方案可以提高均衡电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    内部电芯均衡限制为 100mA。 使用该器件可以实现外部电芯平衡。

    使用 BQ769x2 电池监测器实现电芯均衡(修订版 A)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    @ Alan、对不起、我不明白.log/.gg 文件是什么意思?

    @ Diego、感谢您介绍了延长充电电流的可能性。 我不熟悉这份文件、但我已经熟悉这项原则。 正如我在开始时的问题所述、缺点是功率损耗更高。 因此、为了在较高电流下保持较低的功率损耗、电感式开关解决方案会更好。 上述 ETA3000 也具有相同的性能。

    此致、

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以使用 BQstudio 来生成.log 文件和.gg 文件。 日志文件包含随着时间的推移轮询寄存器。 一个.gg 文件包含电量计上的所有参数值。 这对于解决电芯平衡问题而言不是必需的。

    我不熟悉 ETA3000 器件、但快速查看数据表后、我们没有类似的解决方案。

    此致、

    Diego