This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:直流负载板整体解决方案

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM, TPLD1201-RWB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558698/tpld1201-dc-load-board-total-solution

器件型号:TPLD1201


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您是否有直流负载板 EVB 整体解决方案? 您在它上设计什么规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    为了支持这些器件、我们使用了 2 板评估方法。 1 是可用于任何 TPLD 器件的编程器 (TPLD-PROGRAM)、第二个是器件和封装特定 EVM (IE TPLD1201-RWB-EVM )。此系统通过计算机的 USB 端口为该器件供电、以便对其进行评估。 我们为此电路板设计的主要规格为 3.3V、但如果编程器与 EVM 电路板断开连接、它能够处理器件数据表中列出的所有级别 VCC。

    此致、

    Owen