This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:申请审查未使用的引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558625/ucc28950-q1-request-for-review-of-unused-pins

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他部件:Mando、、 UCC28950

工具/软件:

您好? 我叫 Hl Mando 研究员 Chuljin Kim。

在 UCC28950-Q1 文档的第 7.4 节(布局)

如上面随附的数据中突出显示。

这里提供了处理未使用的 SYNC 引脚的建议。


1) 请检查是否可以对 OUTE、OUTF、DELEF 应用 1K、1K、47K 电阻、这些电阻未按下文所示使用。

2) 请检查每个针脚是否有单独的处理建议。

您是否有任何与之相关的应用手册?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您不使用 DELEF、则可以将该引脚直接接地。

     

    有关 UCC28950、没有明确规定如何处理未使用引脚的应用手册。

     

    当涉及到 OUTE 和 OUTF 时、这些可能是电路中的噪声发生器。  如果不使用它们、则使用 1k–10k Ω 来端接它们是可以的。  这将有助于减少由引脚开路引起的噪声产生。

     

    此致、