This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:用于 REG 电流限制的电阻器值选择(3S 至 16S 设置)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557881/bq76952-resistor-value-selection-for-reg-current-limiting-3s-to-16s-setup

器件型号:BQ76952


工具/软件:

您好:
无论我使用 3S 连接还是 16S 连接、我都希望为 REG1 和 REG2 汲取总 90mA 电流。

 假设使用 5 节串联电芯、每节电芯的电压为 3V、VSAT = 0.2V。在这种情况下、

感应电流。 我的计算是否正确? 如果是、应该使用多大的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于计算 VCE=0.2V、REGIN=5.5V 且 Rseries=440 的 BJT 电流限值的公式似乎是正确的
    对于 16S 配置、该 EVM 通常使用与 BJT 集电极串联的 440 Ω 电阻、还使用二极管来防止从 BREG 到 BAT 发生反向偏置漏电流。
    对于 3 节电池配置、假设每个电芯 3V、在 BJT 受到电流限制之前、串联电阻器需要~36 Ω 以保持 90mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复
    我需要选择低值的 Rseries 电阻器、以便为 3S 和 16S 连接提供足够的电流。 但在本例中、在高 CD 电压下、晶体管会耗散大量功率。 这就是我决定从外部为 REGIN 引脚供电的原因。 根据数据表、电路如 图所示。 你认为有什么错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  如果未使用 BREG 引脚但使用 REGIN 引脚(例如从外部源驱动)、则应将该引脚连接到 REGIN。