请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952工具/软件:
您好:
无论我使用 3S 连接还是 16S 连接、我都希望为 REG1 和 REG2 汲取总 90mA 电流。
假设使用 5 节串联电芯、每节电芯的电压为 3V、VSAT = 0.2V。在这种情况下、
![]()
感应电流。 我的计算是否正确? 如果是、应该使用多大的电阻值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
无论我使用 3S 连接还是 16S 连接、我都希望为 REG1 和 REG2 汲取总 90mA 电流。
假设使用 5 节串联电芯、每节电芯的电压为 3V、VSAT = 0.2V。在这种情况下、
![]()
感应电流。 我的计算是否正确? 如果是、应该使用多大的电阻值?
用于计算 VCE=0.2V、REGIN=5.5V 且 Rseries=440 的 BJT 电流限值的公式似乎是正确的
对于 16S 配置、该 EVM 通常使用与 BJT 集电极串联的 440 Ω 电阻、还使用二极管来防止从 BREG 到 BAT 发生反向偏置漏电流。
对于 3 节电池配置、假设每个电芯 3V、在 BJT 受到电流限制之前、串联电阻器需要~36 Ω 以保持 90mA。