This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:针对最大输出电压的建议反馈电阻值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558542/bq25173-q1-recommended-feedback-resistor-values-for-max-output-voltage

部件号:BQ25173-Q1


工具/软件:

您好:

我想使用 具有最大可能输出电压 (10.5V) 的 BQ25173-Q1。  

如果我选择 FB_H = 402K 1%、FB_L = 33K 1%、则我计算出输出电压将介于 10.25V 和 10.85V(标称值为 10.55V)之间。  

“那有什么问题吗?  或者、电阻器的大小必须确保即使考虑到所有容差、最大输出电压仍保持在小于 10.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica

    如果我选择 FB_H = 402K 1%、FB_L = 33K 1%、我计算出输出电压将介于 10.25V 和 10.85V(标称值 10.55V)之间。  
    [/报价]

    是的、可以接受。  这处于可接受的容差范围内、低于 Absolut Max。