This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:导联超过阈值

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C25, TPSM8287B30, TPS6287B30, TPS546E25, TPS546B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550298/tps548b22-lead-over-threshold

器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件:TPS546E25TPS546B25、TPS546C25 、TPSM8287B30、TPS6287B30

工具/软件:

尊敬的团队:

结果发现器件  TPS548B22RVFT 具有导联超过阈值。 请确认这是否属实、并提供 SVHC 低于阈值的备选器件。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal C  

    TPS548B22RVFT 可豁免 RoHS、并获得 7 (a) 豁免、对于电力电子产品中完全封装的高引线焊芯片连接、REACH 受影响。

    https://www.ti.com/product/TPS548B22#order-quality,了解更多详细信息 —  https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS548B22RVFR 

    对于未连接引线焊芯片的备选高电流恒定导通时间控制器件、请参阅 TPS546E25 https://www.ti.com/product/TPS546E25 

    具有较低电流限制设置的 25A 引脚对引脚比较版本 TPS546B25 即将推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    TPS546B25

    该器件在我们的设计中看起来太大了、您可以推荐具有 3.3V 输入和 VOLTAGE_SENSE 支持特性的更小器件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal C  

    我需要有关应用的更多详细信息、以帮助您选择器件。

    3.3V 输入

    输出电压是多少?

    负载电流是多少?

    除移除电压感测之外、还有哪些功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    输入电压为 3.3V、所需的输出电压为 0.8V(25A 或更高)、我们的处理器支持电压检测、可帮助稳压器校正负载的压降。 因此、我们需要支持检测引脚(即 RSP/RSN)的稳压器。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal C 

    在未来几周、我们将发布目前处于预发布状态的 TPS546C25 - https://www.ti.com/product/TPS546C25 

     它与 TPS546E25/B25 类似、但采用更小的 4mm x 5mm 封装。  从 3.3V 运行功率级时、需要为 VCC /VDRV 提供 5V 电源。

    我还会联系低压开关稳压器团队、了解他们是否有适合您的应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    TPS6287B30 或 TPSM8287B30 电源模块是否适合您?

    谢谢、

    Chris