This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:设备正在中间损坏

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557243/tps61288-device-is-getting-damaged-intermediately

器件型号:TPS61288


工具/软件:

你(们)好

我使用 的是 TPS61288RQQR、规格如下

输入电压:2.7V 至 3.6V(来自电池)

输出电压:5V

Iout:2A(最大值)

我们发现、在少数构建中、BOOST IC 无法正常工作、很少出现中间性故障。
当我检查引脚 4 和引脚 5 上的电阻,它超过 1k Ω,在二极管模式 vf ~0.4V,中间 IC 开始加热,当我们断电,并验证引脚 4 和引脚 5 的电阻,它按欧姆和 vf –0V 的顺序  

附加 schmeatics 以供用户参考  

通常、怀疑使能引脚 C297 上的电容器导致了该问题、但移除该电容器尚未解决该问题。  

请让我知道可能存在的问题是什么、以及如何解决这些问题。

TIA

此致
Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chaitanya:

    从原理图中、 可改进补偿参数、建议将 R69 C43 设置为 10k Ω+ 5nF。 我不知道这是否会导致故障、但可以尝试使用新参数。 另请参阅 9.2.2.8 环路稳定性了解补偿参数设计。

    此外、通常认为故障更可能与布局有关、您能否分享布局以进行检查? 另请参阅数据表中的布局指南。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan

    附加布局以供参考。

    顶层

    底层

    以下是一些观察,我有  
    存在空载条件(当我将输出与连接的负载隔离时)、器件没有规划且运行正常

    当我连接了外部负载时、当负载电流达到 0.4A 时、器件开始失败。

    此致

    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chaitanya:

    正如我所看到的、布局看起来也没有大风险、您能尝试捕获失败波形以分享吗? 如输入电压、Vout 电压、SW 电压、负载电流等?

    此致、

    Nathan