This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63604:计算值和测量值之间的结温差

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558764/tpsm63604-junction-temperature-difference-between-calculated-and-measured

部件号:TPSM63604


工具/软件:

您好、

在计算器电子表格中、结温计算(估算)为 64 度。

在什么情况下、电子表格中显示了演示板? 我有演示板、使用所示的输入电压 (30V) 和输出电压 (12V) 和电流 (3A)、使用 FLIR 测量的结温要高得多(81 度)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我怀疑 Excel 工作表无法准确捕获真实的环境条件、因此您会看到 Excel 结果和实际测量结果之间的差异。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK....it 是一个耻辱,它不是一个保守的估计,但一个高度乐观的:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我们将来会尝试提高 Excel 工作表的准确性。

    谢谢、

    Pramik Patel