This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:用于 VIN 移除情况的电阻器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553972/tps22916-resistor-for-vin-removal-case

器件型号:TPS22916


工具/软件:

尊敬的专家:

对于 TPS22916BYFPR、如果我们在输入端使用电阻分压器来实现使能、那么我们尚不清楚下拉的强度如何、从而在输出通电且输入源消失时确保将其关闭
我知道它具有 QOD、但如果 VIN 突然被移除、是否存在此器件保持开启的风险?
电阻串应在多大程度上确保关断并实现 10nA 漏电流?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    我在 ON 引脚上看到了下拉电阻、以确保它接地而不是悬空。 下拉范围为 10K 至 100k。

    不需要在 VIN 引脚下拉。  

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    客户更想问电阻串应关断多强并实现 10nA 漏电流?
    因此、如果不需要电阻器、是否可以在关断期间实现 10nA 漏电流?
    如果未启用、如果使用 10k 至 100k、是否可以在 OFF 期间实现 10nA 漏电流?
    您今天能帮您解答吗?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有一个内部电阻器可以帮助实现此功能,但我不确定 — 请对此用例进行澄清。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    当 VON < VIL 时、将会插入智能下拉电阻、以防止 ON 引脚悬空。

    智能下拉电阻值为 750 千欧。 不需要在引脚上施加额外的下拉电阻。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    明白。  

    主要问题是:VIN 变为高阻态、VOUT 保持通电、VOUT 的漏电流是否会流向 VIN 并使 VIN 保持高电平?
    当 VIN 消失时、没有任何器件会将其驱动至 0V。 如果下拉电阻较弱、则无需从 VOUT -> VIN 产生很大的漏电流即可在 EN 上将其保持在 1.2V 以上。 我们可以根据电阻器值来计算电阻器值、但需要了解的重要一点是背部的泄漏结构以及禁用它的原因。

    请告诉我您的想法。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    VIN 是否连接到 ON 引脚?

    基于引脚上的电压开启器件。 VIN 引脚变为高电平不会导通器件。

    让我们在今天的 WebEx 会议上对此进行讨论。

    谢谢  
    Amrit