This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:LX 引脚下冲

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558629/tps61158-lx-pin-undershoot

器件型号:TPS61158


工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户提出的关于 TPS61158 LX 引脚下冲的问题。
我附上了 Lx 引脚的波形。
下冲约为–1.5V。
下冲的持续时间约为 2.3ns。

此外还附加了测量点。
使用示波器探头的方法是在其周围缠绕一根导线、而不是使用 GND 探头。
探测点如附图所示。
由于无法用探头接触 LX 引脚焊盘、因此在电感器焊盘处进行了测量。

根据数据表、Lx 引脚的绝对最大额定值为–0.3V、测得的波形为–1.5V、超过了此额定值。
数据表中是否没有列出任何短期等级?
或者、测得波形中的下冲是否正常?

此致、

e2e.ti.com/.../Undershoot-waveform-and-measurement-points.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户是否使用尖端接地环测试 LX 针脚电压、如下所示?

    –0.3V 指定为直流电压、通常 Lx 引脚可以处理–3.5V <10ns 负脉冲。