This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:LM5012

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558626/lm5012-lm5012

器件型号:LM5012


工具/软件:

我们使用 LM5012 具有超低 IQ 的 100V 输入、2.5A 非同步降压 DC/DC 转换器来提供 12V 输出、从而为栅极驱动器供电。 由于输入电压提到 6V 至 100V、我们施加 9V 至 12V 直流输入、但我们得到了 7.5V 至 12V 纹波直流输出、因此这会给 MOSFET 的栅极驱动器正常运行带来问题。 您能建议一些更改来解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 12V 无纹波输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    请注意、这是降压转换器、因此输入应保持高于 12V 的 Vout?

    此外、如果负载非常轻、由于采用节能模式、您会在 Vout 处看到更高的纹波。 请分享原理图和工作条件