This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:COUT 电容器应用配置

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558576/lmr14020-q1-cout-capacitor-applied-configuration

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:Mando

工具/软件:

您好? 我叫 Hl Mando 研究员 Chuljin Kim。

在第 8.2.2.4 节的 LMR14020-Q1 文档中(输出电容器选型)

1) 如随附材料中突出显示的那样
  您认为我建议使用一个 47 μ F 的电容器吗?
  或者可以组合使用具有多种容量的电容器吗?

2) 对 Cout 的最大值有什么建议?

您是否有任何与之相关的应用手册?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuljin:

    1、使用具有多个容量的电容器组合是可以的、但考虑到降额/直流偏置效应、必须确保该组合提供所需的电容。

    2.  当然,您也可以略微增大输出电容。  但是、增加到 远高于建议值 会导致稳定性问题。 此外、如果软启动时间较短、它可能会导致软启动期间出现更高的浪涌电流。 我建议选择建议值范围内的值。

    此致

    Arpita