This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002EVM:测量模块的单位增益交叉频率 PSD700S560

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557288/ucc39002evm-measuring-the-module-s-unity-gain-crossover-frequency-psd700s560

器件型号:UCC39002EVM
主题:UCC29002 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们使用 UCC29002 进行有源负载共享。 根据 UCC29002 评估数据表、在将模块与有源负载共享电路连接之前、需要首先确定电源模块带宽 (PDF700S560)。

 

数据表指出:

 

“电源模块通常具有非常低的带宽、以确保在各种负载下正常运行。 传递函数使用网络分析器确定、并在正极检测端子和正极电压输出端子之间放置的 20 Ω 至 50 Ω 电阻器上注入一个小信号、如图 2 所示。 生成的波特图将显示模块的直流增益和单位增益交叉频率。 模块的交叉频率预计在 10Hz 至 30kHz 范围内。 负载共享环路所需的交叉频率在模块的交叉频率之前设置得很好。 这是通过在跨导误差放大器的补偿中添加零来实现的、如误差放大器部分所述。 单位增益交叉频率是特定模块所独有的、必须针对每种模块类型进行测量。“

 

请参阅随附的图以供参考。 由于我们目前没有所需的矢量网络分析器、因此非常感谢您对提供模块 (PDF700S560) 的单位增益交叉频率 (FCO) 的支持。 这些信息对于完成我们的设计计算至关重要。

此致

Ahsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahsan:

    感谢您就 UCC29002 事宜联系我们。 TI 仅为 TI.com 中提供 EVM 的测试和测量支持。 有关此问题、请联系模块制造商 (PDF700S560)。

    此致、
    Soumya.