This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:原理图审阅

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558248/tps61087-schematic-review

部件号:TPS61087


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看  TPS61087DSCR 原理图、谢谢。

输入电压 5V、输出电压 12V、TDC 1A、峰值 1.6A(Trigger OCP?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1.6A 电流似乎不足以满足 1A 电流。

    该器件可能不适合该应用。

    此外、补偿看起来也不合适

    此致、

    Fergus