This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:PD 控制器选择

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556122/tps65988-selection-of-pd-controller

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TUSB1002ATPS25751

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在设计一个 10Gbps USB 开关、其中我们使用 TUSB1002A 转接驱动器 来支持高速信号完整性。 我们正在寻求在选择合适的方面的指导 USB 电力传输 (PD) 控制器 这符合以下系统要求:

  1. USB 数据角色 :该设备的功能为 USB 设备 从逻辑数据操作的角度来看(外设)。
  2. USB 电源角色 :系统作为运行 供电方 (移动电源功能)的另一个重要方面。 PD 控制器是否支持这一点 角色的同时组合 —即、发挥作用 USB 数据设备 (UFP) 同时还充当 PD 电源 (SRC) 是什么? 如果是、您能否解释一下 TI 的 PD 控制器架构通常如何处理这个问题、以及是否需要任何额外的元件?

我们也非常感谢任何适合此用例的推荐 PD 控制器。

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    您是否在寻找交替模式支持? 我来确认一下 TPS25751 是否符合您的需求、因为它是我们的新款 PD 控制器、可在此情况下用作 DRP、并支持高达 USB3.2 速度的进入模式。 根据 USB PD 初始连接规范、UFP 是受电方、DFP 是供电方、PD 可以根据最适合您的用例发送电源角色交换或数据角色交换!

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我们想澄清一下我们的主要要求:

    • USB 数据角色:  该器件应用作  USB 设备(外设)  从逻辑数据的角度来看。

    • USB 电源角色:  系统应作为运行  供电方  USB 电力传输 (PD) 的观点。

    • 交替模式:  不需要交替模式  我们的应用。

    根据 USB PD 规范、在初始连接期间、UFP 被视为受电方、DFP 被视为供电方。 但是、PD 支持  电源角色交换   数据角色交换 、具体取决于系统需求。

    在本例中、我们希望将系统配置为具有的行为  电源 (DFP)  同时还充当  USB 设备 (UFP)  用于数据。  

    我们的问题是 PD  控制器是否可以满足上述要求:

    1. PD 控制器如何管理此类角色配置?

      • 它是通过默认行为处理的、还是需要显式编程?

    2. 如果需要编程 请您指导我们:

      • 是否可以通过实现这一点  单独进行 NVM 配置

      • 或者是否必须通过动态方式对其进行控制  I²C μ s  外部信号

    感谢您提供有关如何配置的指导  PD 控制器  和低频噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilay:

    非常感谢您的确认!

    由于不需要交替模式、并且您仅需 USB 数据、我建议使用 TPS25751!

    [报价 userid=“406138" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556122/tps65988-selection-of-pd-controller/5992444
    • USB 数据角色:  该器件应用作  USB 设备(外设)  从逻辑数据的角度来看。

    • USB 电源角色:  系统应作为运行  供电方  USB 电力传输 (PD) 的观点。

    • 交替模式:  不需要交替模式  我们的应用。

    [/报价]

    对于 TPS25751、我们提供了易于使用的在线 GUI、您可以在 PD 上配置这些确切设置。 您可以将此固件存储在 NVM 上、无需 EC 干预。

    ...

    对于上述设置、如果初始连接没有自动协商这些首选项、PD 将使用数据角色或电源角色交换消息自动尝试获取首选电源和数据角色。 例如、作为初始连接期间的供电方、数据角色将始终为 DFP、而对于受电方、数据角色将始终为 UFP。 PD 将根据连接情况自动触发数据角色或电源角色交换、以便提供您首选的设备角色(供电方,UFP)。 我们看到故障的唯一原因是远端器件拒绝了任何这类交换。

    [报价 userid=“406138" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556122/tps65988-selection-of-pd-controller/5992444

    PD 控制器如何管理此类角色配置?

    • 是否通过默认行为对其进行处理、或者是否需要显式编程

    [/报价]

    如上所述、PD 将根据在线 GUI 中的设置自动执行此操作。

    [报价 userid=“406138" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556122/tps65988-selection-of-pd-controller/5992444

    如果需要编程 请您指导我们:

    • 是否可以通过实现这一点  单独进行 NVM 配置

    • 或者是否必须通过动态方式对其进行控制  I²C μ s  外部信号

    [/报价]

    您可以使用 NVM 来存储配置、并在加载配置后、始终可以根据需要使用 MCU 的 I2C 动态更改设置。

    您可以在我们的网站上找到相关文档: https://www.ti.com/product/TPS25751 

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的持续支持。

    我们的电路板始终以 USB 模式运行 器件模式 (UFP)、但需要提供电源 外部元件 连接的 外设或主机的通信 USB Type-C 端口进行端接。

    在期间、如何通过 USB 电力传输 (PD) 控制器来管理这一点 主机/外设板未上电并等待器件板供电的初始连接阶段(我们的电路板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilay:

    当然!

    在这种情况下、您的器件只能是 DRP 或供电方、如上所述、PD 将根据 GUI 中的设置自动执行电源角色或数据角色交换。 因此、在您使用 DFP 供电方的情况下、PD 会向 UFP 发出数据角色交换。 在 USB-C 中、初始连接角色设置为供电方 DFP 和受电方 UFP。  

    在期间、USB 电力输送 (PD) 控制器如何管理此问题 主机/外设板未上电并等待器件板供电的初始连接阶段(我们的电路板) ?

    当连接到电池电量耗尽的远端时、我们的 PD 将成为供电方、为远端供电并协商合约。

    谢谢您、

    Kevin