This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:VGS 和 VDS 上的 SW 频率异常

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558385/ucc28730-q1-abnormal-sw-frequency-on-vgs-and-vds

器件型号:UCC28730-Q1
主题:UCC28730 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正面临一个奇怪的问题。 我们发现 UCC28730 输出的频率不符合预期。 根据数据表、最大开关频率应为 83kHz。 在我们测量的同时、频率约为 140khz~150kHz。 我们可以在 VGS 和 VDS 引脚上获得此频率。

另一个问题我不确定它是否相关。 我们发现输出不稳定、会随着输入电压的变化而变化。

请帮我们提出这样的 SW 频率升高的原因。您能给出这样的建议吗?

谢谢!

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    磁化电感和峰值电流限制用于控制开关频率。  如果您的设计在 140kHz 至 150kHz 范围内运行、则磁化电感太小、可能会使设计不稳定。

    以下链接将为您提供 UCC28730 Excel 设计工具。  您可以使用它来计算设计所需的变压器磁化电感和匝数比。  您需要使用计算值的+/- 5%范围内的变压器。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC579

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    150kHz 操作是由于一种称为“无采样响应“(NSR) 的未记录工作模式造成的。  
    当 VS 输入端的内部采样器在退磁结束时无法获得反射 AUX 电压拐点的干净有效读数时、就会发生无采样响应。  丢失有效的采样信息会使控制器对实际输出电压视而不见、而 NSR 旨在尽快重复采样、以重新获取输出电压的有效采样。   

    预计偶尔出现的瞬态干扰可能会使 VS 信号失真并调用 NSR、但应该会在几个开关周期内完成。  

    从数据表中:  

    观察波形、由于采样拐点处的过度振铃、它始终会失真。  
    控制器持续处于 NSR 模式。  

    如果可以更快地抑制泄漏能量钳位产生的振铃、则应该有助于避免此问题。  
    我建议增加 TVS 钳位的值、以缩短泄漏复位时间 (TLK_RESET)>
     例如、将复位电压加倍以将复位时间减半。   

    此外,如果降低反射电压下的 NPS 比率,消磁时间将会延长,并允许振铃进一步减弱。   

    此致、
    Ulrich